ノーマルクローズまたはノーマルオープン?ご自由に選択してください。これにより、顆粒や固体を含む液体、高粘度の研磨媒体などの媒体の流れをさらに適切に制御できます。流れ抵抗がほとんどないため目詰まりがなく、クリーニングが簡単でデッドスペースもほとんどありません:これは媒体が自由に移動できるということです。
VZQAの個別部品はモジュール式で構成可能です。接続規格, 材質またはピンチバルブスリーブでも。またシーリングカートリッジも専用工具なしで簡単に交換できます。特定の使用条件下ではこれはスイッチングサイクルを約100万回こなした後で初めて必要になります。これに加えて組み立ても簡単なVZQA ピンチバルブは非常に経済的です。頑丈で、使用中も信頼性を維持します。
NCタイプは追加の駆動部なしで初めて実装されます。アルミニウム仕様ではピストンのマグネットリングを介して位置を照会できます。NOタイプではチューブ型のピンチバルブスリーブには圧縮空気が直接印加されます。
いずれのVZQAも内側・外側を簡単にクリーニングできます。ピンチバルブが貫通しているため、媒体の大流量が保証されます。これにより、衛生的な加工シーケンスとクリーニングが最適にサポートされます。