• 产品
  • 下载
CPX-AP-I 远程 IO 系统

IO-Link 与 CPX-AP-I 组合:

每个 IO-Link 主站最多可将四台 IO-Link 设备接入 CPX-AP-I 系统,可将多个 IO-Link 主站连接在一个总线接口。理论上,每个总线接口最多可以连接 316 台 IO-Link 设备(取决于具体性能要求)。
通过 IO-Link 主站模块,可以将第三方供应商提供的设备以及 Festo 的设备和组件,与 CPX-AP-I 自动化系统连接在一起。Festo IO-Link 工具可集成到 Festo Automation Suite 中,通过其图形化界面可轻松设置参数和主站端口。此外还可加载所连接 IO-Link 设备的 IO 设备描述和插件,只需点击几下就能完成编程设置。

系统拓扑

从总线接口开始,可以根据菊花链原理布设一条或两条线。远程 I/O 系统 CPX-AP-A 也可与星型拓扑组合使用。

现场总线通信

总线接口基于以太网的总线协议以及 EtherCAT 或 PROFIBUS,用于将 CPX‑AP‑I 连接到上级控制器。

AP 系统通信

只需简单的一个设备包,新型的 AP 通信技术就能够将配备 IO-Link 设备的主机 PLC、数字量和模拟量输入和输出端以及数据传输接入云端。其采用模块化远程 I/O 系统 CPX-AP-A 实现多种连接可能,并可将 Festo 阀岛直接集成到具有远程 IO 系统的多功能灵活拓扑结构中。

  • 采用远程 I/O 系统 CPX-AP-I 和 CPX-AP-A 的灵活拓扑
  • 简单实现工程组态,无额外软件
  • 直至阀岛的实时通信

供电原理

CPX-AP-I 自动化系统具有独立的通信和供电电缆,以及两个独立电路

  • 电源既可单独为每个模块供电,也可作为中央电源,采用“从模块到模块”模式供电
  • 可形成电压区
  • 稳定传输数据

CPX-AP-I 模块

CPX‑AP‑I 自动化系统由总线接口和至少一台输入/输出模块或一个 IO-Link 主站构成。在系统中,最多可将 79 个模块自由组合,与总线接口进行连接。

  • 总线接口
  • IO-Link® 主站
  • 数字量输入/输出模块
  • 模拟量输入模块

Festo Automation Suite

它可以集成到调试软件中,可以轻松、快速、方便地对具有远程 I/O 系统 CPX-AP-I 和 CPX-AP-A 的整个系统拓扑进行配置、编程和试运行。除远程 I/O 以外,上述原则也适用大量阀岛和 IO-Link 设备,比如执行器和传感器等,此外还适用整套(机电)伺服驱动器解决方案。

重要优势:

  • 在调试过程中无需进行控制和费时的编程,就可“强制处理”过程数据
  • 升级设备固件
  • 访问和下载设备描述文件
  • 直接访问手册

工业 4.0 数字化

连接到 Festo IoT 网关,CPX-AP-I 通过 MQTT 或 OPC UA 等标准云协议与云端通信。这样可以轻松实现预测性维护和状态监控。

将阀岛直接集成到 CPX-AP-I 系统中

Festo 未来生产的所有阀岛将全部集成 AP 系统通信技术,可轻松将其集成到客户的应用程序中。目前,VTUG 和 MPA-L 等现有的阀岛系列已可以通过 AP 接口直接集成到系统中,且操作步骤十分简单。除此之外,这些产品还能加装开关周期计数器和负载电压监控等新功能。并且可连接至云端。从而通过看板等智能工具进行预防性维护和状态监控。